This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

不同核加载不同的镜像



我用的是6670的DSP,希望4个核加载的镜像是不同的,于是就进行了以下的配置。是删除了原来的debug和release,然后新建了四个核的镜像。有两个核的镜像是一样的,另外两个核的镜像和前面两个都不一样。但是这样配置后就产生了100多个错误。具体配置如下图所示:

1、请问一下具体的配置步骤应该是怎样的?

2、这样配置是不是也相当于手动加载不同的镜像,是不是和在CCXML里面配置不同核加载不同镜像效果是一样的?

  • 你是想用同一个CCS工程,通过build option中不同的manage configuration来实现编译不同的核的镜像么?

    不同configuration的不同只能体现在不同的编译选项设置中,代码必须是同一份。你新建了4个configuration后,需要手工选择每个configuraiton然后手工编译选项。编译的时候也要手工切换到各自的configuration进行编译,编译后会生成4个不同的目录,每个目录中保存对应各自configuration的out文件。

    这里的configuraiton只是给你提供了在同一个工程下编译出不同image的方法,跟加载没有关系,加载的时候需要手工选择每个核的镜像。