This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM642的MCASP+EDMA应用问题



这段时间在使用MCASP+EDMA传输音频数据,目的是要对采集的音频信号做一些算法处理,但是出现了一些问题,看各位大神能否帮忙解惑,(编解码芯片是AIC23B)

(1)使用MCASP_getRbufAddr和MCASP_getRbufAddr函数来获取MCASP0的地址时不是0x3C000000,是一些保留区或EMIFA的CE0的地址,使用MCASP_getRbufAddrCfg也是如此,不知道是因为什么原因;

(2)在配置好EDMA(一维传输)和MCASP后,如果设定EDMA为单元同步时虽然能一直触发EDMA的CPU中断,但是目的地址的值却一直保持不变,值也不正确,当然耳机输出端也听不到声音;但是,改为帧同步真可以清晰地听到声音,这时为什么?

(3)设定EDMA为帧同步时,在处理CPU中断函数时,接受数组(接收通道的目的数组)一直在不断发生变化,这就导致发送通道的数据杂乱无章,尽管能清晰听到声音(因为我是把接收数组和发送数组分开的,中断函数仅仅是将接收数组的值赋给发送数组);

(4)因为以前是用CPU轮询MCASP的中断请求,但是这种方法在接受和发送间的延迟过长时就会导致整个过程出错,使输出端耳机听不到声音,所以才加入EDMA,但是EDMA在更新CPU直接访问的数据时,好像是一起全部更新,那么在做音频滤波时是不是就会出现间断的情况?

  • 期待解惑。

    另外,设置AIC23B和DSP的数字接口时,之前设置为DSP Mode时滤波后输出一直有很大杂声,改为IIS Mode后却没杂声了,这是为什么啊?

  • li wan1 说:

    (1)使用MCASP_getRbufAddr和MCASP_getRbufAddr函数来获取MCASP0的地址时不是0x3C000000,是一些保留区或EMIFA的CE0的地址,使用MCASP_getRbufAddrCfg也是如此,不知道是因为什么原因;

    ---没见程序,不知道说的啥。

    (2)在配置好EDMA(一维传输)和MCASP后,如果设定EDMA为单元同步时虽然能一直触发EDMA的CPU中断,但是目的地址的值却一直保持不变,值也不正确,当然耳机输出端也听不到声音;但是,改为帧同步真可以清晰地听到声音,这时为什么?

    --你指的单元同步产生中断,还有一帧产生一个中断?数据只能用单元同步,但中断要用帧结束才合理。

    (3)设定EDMA为帧同步时,在处理CPU中断函数时,接受数组(接收通道的目的数组)一直在不断发生变化,这就导致发送通道的数据杂乱无章,尽管能清晰听到声音(因为我是把接收数组和发送数组分开的,中断函数仅仅是将接收数组的值赋给发送数组);

    ----先理清上面#2的问题,才能确认我们理解的是不是同一回事。

    (4)因为以前是用CPU轮询MCASP的中断请求,但是这种方法在接受和发送间的延迟过长时就会导致整个过程出错,使输出端耳机听不到声音,所以才加入EDMA,但是EDMA在更新CPU直接访问的数据时,好像是一起全部更新,那么在做音频滤波时是不是就会出现间断的情况?

    ---这就是实时性的问题,要达到实时性,数据处理时间必需小于数据采集接收时间,即EDMA搬运进来一帧数据的间隔内必需要能处理完。