本人在DVSDk4.0版本下进行DM368 1080P解码开发,DM368主频为297MHZ时1080P@25图像能够解出来,22帧左右,之后将主频是432Mhz的UBL烧写进入,发现每秒只能解出来9帧,不知道设是什么问题,U-Boot用的是leopard带的U-boot,用开发包自带的U-boot烧写进板子,上电启动打印找不到phy。希望高手能解答下,非常感谢。
另外还有个问题,如果在解码过程中,解码器因为数据错误或其他原因挂掉了,有没有什么办法,不重启板子而能够让解码器重新恢复工作,一并感谢