AM335x 在出厂时裸芯片里面直接烧了程序没有?如果烧了?具体是那个系统?生产的时候镜像烧写最方便的方式是什么?如果采用的是EMMC的方式,具体采用什么工具较好!谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
AM335x 在出厂时裸芯片里面直接烧了程序没有?如果烧了?具体是那个系统?生产的时候镜像烧写最方便的方式是什么?如果采用的是EMMC的方式,具体采用什么工具较好!谢谢!
片子上跑的软件,需要存储在外部存储器。
emmc烧写,推荐用usb进行烧写,ti可以提供uniflash工具进行烧写。
请参考http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/73278.aspx,我们一个专家写的。
请教一个问题,我是按照http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Uniflash_Quick_Start_Guide#Flashing_a_Board_using_USB中步骤以及 BB Black EMMC烧写全记录.pdf 进行烧写,但是没有成功,而且到这一步中时,点击stop Flashing 会 uniflash 崩溃,未响应。请教这是什么问题,请工程师指点。
请问您的UniFlash是安装在哪个操作系统上?XP还是Win7?
您换台电脑也试试,windows各种莫名其妙的问题难说的
我的计算机是Win7,64位,我也换了一台笔记本试了,也是不行,不过操作系统是一样的,都是win7 64Bit。我想确认一下,如果EMMC 已经有程序是不是用这种方式不能进行烧写。