我的AM3359 ICE V2.1A板子拿到手后,将J5的2,3脚短路设置成spi或者SD卡启动模式,没有插SD卡,用TwinCAT 2运行,可以找到这个板子,32输出试验发现LED灯没有反应。输入也不好用。我怀疑程序有问题,我就参照SYSBIOS Industrial SDK Getting Started Guide.pdf说明将flash里面的bootloader和app都擦出了,然后用micro sd卡将MLO和app拷贝进去,重启AM3359 ICE V2.1A板子,发现电脑网口认识这块板子,但是TwinCAT不认识这块板子了,用串口打印信息也打印不出来,不知道串口是否有问题。我该如何将该板子恢复成出厂时候的程序?还有ETG上下载的EtherCAT stack的链接给我发一下,我自己下载不知在哪里下,谢谢!