您好:
现在用dsk6455开发板安装ndk2.0后调试网口,按照文件Getting Started With the C6000 Network Development Kit步骤调试。未能成功ping通,现在现象如下,忘给与帮助。
插上网线,运行C:\CCStudio_v3.3\ndk_2_0_0\packages\ti\ndk\example\network\client\dsk6455工程。
电脑端ip设为192.168.1.39,dsk程序中ip设为192.168.1.41,两者子网掩码都为255.255.255.0
运行程序后CCS软件打印出如下信息:
TCP/IP Stack Example Client
Using MAC Address: 00-0e-99-ff-ff-ff
Network Added: If-1:192.168.1.41
Service Status: Telnet : Enabled : : 000
Service Status: HTTP : Enabled : : 000
Link Status: 100Mb/s Full Duplex on PHY 1
通过电脑运行/cmd ,输入命令ping192.168.1.41
返回结果为timeout。未ping通,请问该问题要如何解决。
谢谢!