硬件平台是 XAM335x的SKEVM板子。
开发主机上安装的是ubuntu14.04。
SDK是 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X 02_00_00_00。
1,运行了SDK下面的setup.sh,创建了/tftpboot,以及targetNFS目录了。
2,在sdk的更目录make都是成功的。
然后我也可以用做卡的方式把我自己编译的kernel, uboot以及系统带的 targetNFS目录下的文件系统,写到SD卡中。而且能够通过SD卡正常启动。
现在我想脱离SD卡启动方式。
1,所以要先把U-boot烧录到Nand中,(这里我不知道怎么下载。请告诉我下载方法。)
2,然后开机进入U-boot命令,设置好开发板IP以及serverip等配置。
3,通过tftp命令 (tftp c0008000 zImage-am335x-evm.bin)命令,串口段打印一大串###,也没报错,好像是下载内核成功了。(这里请问下,tftp命令里的地址 0xc0008000是否正确?应该用什么地址?)
4,NFS下载文件系统,(这一步我也不知道怎么做,网上有命令 setenv bootargs root=/dev/nfs rw nfsroot=$serverip:$rootpath ip=$ipaddr:$serverip:$gatewayip:$netmask:$hostname:$netdev:off console=ttyS0,115200等等命令,我也知道正确与否。请告诉我正确的方法,谢谢。