1。 例子程序里面每次SRIO发送或者接受都要建立打开一个SOCKET,问一下这个SOCKET是什么概念,与硬件有什么联系,是一个端口对应一个SOCKET,还是一个ID号对应一个SOCKET。还是一个核对应一个。最多可以建立几个,是否可以跳过SOCKET直接设置寄存器完成传输。这里加它有什么意义?
2。MESSAGE传输里面好像主要是分两种,TYPE9和TYPE11,这两种模式区别在哪。
3。6678的SRIO的DIO模式开始支持流写。一次最大可以传1M数据,这个流写是如何实现的
4。还有数据接收里,要判断complete queue中接收的数据是RAW格式 还是normal格式。这两种格式区别在哪?
问题较多,望回复,谢谢