Part Number: AM625
如题所说,因为该开发SDK里面没有我需要的开发库,想单独构建Install.bin

尝试使用yocto去构建Install.bin但是编译参数并没有生成Install.bin的

问题:如何构建生成Install.bin?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
SDK 安装程序可以使用 tisdk-core-bundle 镜像目标构建,但不建议用于几乎所有用例,因为它是一个非常大/大规模的构建,因为它会构建所有内容。
如果你想在添加自定义库/头文件等后重新构建跨工具链/开发工具包('devkit'),你只需要构建'meta-toolchain-arago-tisdk'目标。
另请注意,我们当前适用于 AM62x 的 SDK 是 v11.0。我强烈建议您切换到并使用它,以从最新的 SW 产品和官方支持中受益。