你们好!今天我在看66AK2E05的芯片手册时产生了下列两个疑问:
1、下图是手册上第4页的66AK2E05的功能框图,框图上千兆以太网子系统拥有PA和SA这两个网络协处理器,但是万兆以太网子系统内却没有,按常理来说,万兆以太网子系统速率高,应该更需要这两个网络协处理器啊,还是说万兆以太网子系统可以通过Multicore Navigator把数据包再传到PA和SA内使用它们呢?
2、芯片外部IO的数据传输到芯片内核是通过Packet DMA完成的,那下图中用红色方框圈起来那两根线是不采用DMA的情况下传输吗?这样CPU的效率不是很低吗?