问题描述: camera 的输入源是bt656,交错扫描, 720x576.但是输出到屏幕上是480x320的分辨率。所以用到了resizer的功能,从resizer取出的图像如果camer不移动,效果正常(如图1), 一旦移动camera,就会出现花屏(如图2)。看了下ReleaseNotes-04.02.00.07.pdf中说是不支持resizer驱动, 但是查看源码是有resizer的驱动,我经过了一点改动 可以实现resizer的功能, 就是不能移动camera。 我实现的方法是ccdc-> memory, memory->resizer->memory , 然后再写到display中显示。这里我可以保证的是 帧速率是是1秒25帧。
图一
图2
我没有更改源码中寄存器的值,显示就会成上面的样子. 有解决这个问题的大牛麻烦提醒下我应该怎么做 谢谢。