您好,我现在想通过SRIO实现TMS320C6678,和Xilinx-v5的通信。V5有SRIO 内核,可以调用。现在就是在调DSP的SRIO,用的是KeyStone例程。遇到几个问题,请您帮忙解答。
1. 程序的外循环用到是2,3 通道。我利用2发送,3接收,可以实现外循环,但是,用2发送,2接收 ,程序就会停在等待PORT OK这里。为什么不能同一个通道进行外循环的自发自收呢?
2. 在运行2DSP 程序时,用的是3通道和FGPA 通信,结果程序仍然停在 port ok这里,port ok 有效是不是使能有效,同时有数据通过呢?
3.只要把速率改为我们需要的速率,比如1.25 ,就可以了吗,要不要配置其他部分?
2.