Part Number: AM3352
目前AM3352+WINCE出现现场黑屏问题,内部初步排查结果为:WINCE系统启动未拉起业务应用程序,由于设备没有串口条件,内部是通过一些关键节点的硬件信号来判断的。
现场目前一台设备问题必现,现象:启动后显示logo -> 大约持续10s -> 设备logo不显示+背光PWM占空比为2%(看代码logo不显示是因为kernel下lcdc reset,PWM占空比变为2是由于kernel下PWM初始化为2%)
本地设备尝试复现:本地设备在获取rtc时间的接口强制返回错误时,也复现了类似现场的现象。
请帮忙分析wince系统启动应用程序异常有哪些可能点,以及wince系统对rtc时间的依赖性。