This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM368 引脚复用 uart1 RS485串口通信问题?求解答



我现在再弄rs485串口通信。 但是用到引脚复用。这个相关的东西,之前没接触过,就不太懂了。

现在的问题是 只能发送数据不能接受数据 

经我们用示波器抓波形测试,可能是 因为引脚复用没有配置相应的uar1t属性。

请问: GPIO34 GPIO25 作为 uart1 输入输出  驱动上和应用程序里 改怎么设置? 

我先将我的 rs485 原理图贴上去

我用到的复用引脚为: