This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

8168的DDR sw leveling问题

1,DDR3的sw leveling中的频率设置(gel文件和uboot中指定的)这个频率是否指的是IO频率(与之对应的是内存频率和数据率)

2,DDR3的SW leveling中的文件DM816x_C6A816x_AM389x_EMIF4_Register_Settings中需要给出特定DDR3芯片的参数,比如说tRAS,tcke这些,可是我在我们用的这块ddr3芯片的数据手册中没有找到一些时序参数。

附件是该ddr的数据手册,型号H5TQ2G83CFR-PBC

  • 1.  就是实际频率,不是x2的等效频率

    2. 应该是会有的,有些需要你自己根据芯片手册做换算的

  • 你好;

            刚才看一下手册,参数都是有的,有的看你芯片的型号主频的配置,简单推一下就出来了

  • 你好,

    根据我的对该ddr3芯片手册阅读并没有找到相关的推送和相关时序的解释和计算。你能提供下你计算这些参数的方法么或者资料。

    我下了JEDEC stanard中关于DDR3的标准手册,或许有用。。。有些参数还是不明,比如trfc时序参数好像和芯片关系比较大..

    JESD79-3F.pdf
  • 比如,你这里的 trfc 的计算,如果你的ddr 是1Gb ,工作在 ddr 1600Mhz;

    那么nrfc 可以查到 88nck

    那trfc 就是 88 * 1.25 = 110;

    其他的参数,你可以再看看手册,都可以查到的。