在使用TMS320VC5509A采集ADS1274数据并进行运算的过程碰到如下问题,搞了几天,也没有思路,所以想请教一下,DSP程序的运行过程如下:
上电初始化后,循环执行如下过程:
读取2048个AD值-->FFT-->频率计算-->LCD显示
大概1s左右会循环一次。
在上电1~2个小时之内,测到的频率值是正确的,但是大概2~3个小时之后,可以明显的感觉到DSP的运行速度变慢,采到的AD值也会丢失,复位键重启DSP,恢复正常。
请问有可能是那些原因造成这样的问题,请尽快回复,不胜感激!
问题补充:程序里每次FFT后会计算FFT结果的模值,有大量浮点数数据的乘法、除法及平方根运算,不知道问题是不是出在这里呢?如果是,那5509里浮点数的乘除法该如何实现呢?