使用芯片:TVP7002,PLL供电1.9V。
输入视频分辨率:1280X1024,60Hz,VGA 独立5线制视频。
输出数据格式:30bit 4:4:4 RGB,hs,VS及DE。
所有寄存器配置采用官方推荐配置。
目前的问题是:DE有效信号指示缺少整整1行数据,麻烦帮忙分析一下。
另外,我们输出的图像伴伴有轻微的拖尾,麻烦也看看,谢谢!
我的原理图如下:
下图是我们用FPGA抓出来的波形:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用芯片:TVP7002,PLL供电1.9V。
输入视频分辨率:1280X1024,60Hz,VGA 独立5线制视频。
输出数据格式:30bit 4:4:4 RGB,hs,VS及DE。
所有寄存器配置采用官方推荐配置。
目前的问题是:DE有效信号指示缺少整整1行数据,麻烦帮忙分析一下。
另外,我们输出的图像伴伴有轻微的拖尾,麻烦也看看,谢谢!
我的原理图如下:
下图是我们用FPGA抓出来的波形:
你好;
你这里fpga抓出来的信息里面,一个图里面是1024个DE,第二个图里面是1023个DE,这个是怎么回事 ?
这个帖子你可以看看;
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/f/22/t/94897.aspx
tvp7002在识别和输出的时候确实是有一些这样的问题的;