This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OMAPL138开发板/工业级核心板



 QQ交流群:345943922

TB138核心板是北京天豹电子科技有限公司针对目前市场需求自主研发的OMAPL138核心板,可以满足全部OMAPL138的开发需求。目前已被众多高校,研究所,以及电子电力类,工业类,医疗类等公司采用,受到了用户的一致好评。该板卡具有以下特点:

  • 核心板的架构设计,可以降低用户硬件的开发难度和开发时间,节约成本,用户更多的精力可以投入到软件开发、算法验证上,降低产品的开发周期和风险,加快产品的上市时间。
  • 核心板设计简约,尺寸小,55mm * 33mm,仅SD卡大小。
  • 接口丰富,引出了全部引脚,最大范围的满足了用户的扩展需求。
  • 六层板,沉金工艺,工业级设计。
  • 注重EMC,抗干扰能力强。
  • 可靠的板对板接插件,保证信号完整性。
  • 低功耗设计,发热量小。
  • 核心板经过大量的测试,性能稳定,能满足复杂工业场合的应用需求。
  • 工业级处理器,频率456M Hz,强大的定点/浮点处理能力。
  • 512MB工业级NAND FLASH。
  • 128/256MB 工业级DDR2可选。
  • 支持Linux和VxWorks操作系统。
  • 丰富的例程和完备的技术支持。

TB138-EVM规格书.zip