我在用c6727 Mcasp 和 Dmax数据传输时遇到了一个问题, 当Mcasp 和 Dmax数据发送完成后,两者就不能再次工作了,重新初始化后能再次工作,可是一般工程上不允许出现这种情况,我调试过事件关闭与使能,无法正常工作,望相关人士给予帮助,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在用c6727 Mcasp 和 Dmax数据传输时遇到了一个问题, 当Mcasp 和 Dmax数据发送完成后,两者就不能再次工作了,重新初始化后能再次工作,可是一般工程上不允许出现这种情况,我调试过事件关闭与使能,无法正常工作,望相关人士给予帮助,谢谢!
谢谢大家,经过这段时间的调试,我的问题解决了,mcasp已经可以顺利连续发数了。现在,我又遇到了另一个问题,就是我使用mcasp接收数据时,给RBUF赋值,然后通过dmax搬移数据,程序可以顺利运行,可是用示波器检测串行器端口并未检测到有数据接收,请问需要接收的数据该如何处理?谢谢!