46974 个讨论
常见问题
[FAQ] [常见问题解答] CCS/AM5728:AM57xx:支持的引导模式
Annie Liu
问:SDK 上的 AM57xx系列支持哪些引导模式? 为了在 am57xx-IDK 上启用非默认引导模式,需要对电路板做哪些修改? 答:AM57xx SoC 支持多种引导模式 - 请参阅 TRM https://www.ti.com/lit/ug/spruhz6l/spruhz6l.pdf 部分Table 33-9. Booting Devices Order了解详细信息。 以下文章仅介绍了在器件上使用 u-boot/Linux 时常用的引导模式子集。 AM57xx 有多种电路板型号,每种型号都有自己的功能…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【分享】TMS320C6748的芯片该如何烧写固化
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748 Q: 加密版本的TMS320C6748的芯片该如何烧写固化? A: 首先确保您的应用开发在非加密版本的芯片上完成了,要不然直接在加密版本的芯片上开发,每次断电都要重新解锁芯片才能连上仿真器,会很繁琐。 烧写步骤: #1. 加密版本芯片的JTAG口默认状态下是不能连接的。需要先将芯片设为UART boot mode,然后用加密版的UART boot 工具从UART启动芯片,使用任意一个简单的.out文件转换成bin文件…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] Trouble Writing Memory Block at
Annie Liu
Q:调试自己画的DM8168时,想用CCS5.4和JTAG调试DDR是否正确,连接板子出现如下错误,GEL文件显示CortexA8: Output: EVM816x DDR2/3 PRCM Init is Done ..... DDR3初始化完成了,后面就出错了,出错为CortexA8: Trouble Writing Memory Block at 0x4c000010 on Page 0 of Length 0x4: (Error -2130 @ 0x4C000010) Unable to access…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【分享】如何使用AM335x 的ehrpwm1/PCB文件打开后空白
Annie Liu
如何使用AM335x 的ehrpwm1? Q: 把EHRPWM1A用作了背光,如何控制EHRPWM1B的输出? A:配置步骤如下: 1.在设备树中配置ehrpwm管脚复用模式和新建节点。 ehrpwm1_pins: pinmux-ehrpwm1-pins { pinctrl-single,pins = < AM33XX_IOPAD(0x848, PIN_OUTPUT_PULLDOWN | MUX_MODE6) /* gpmc_a2.ehrpwm1a */ AM33XX_IOPAD(0x84c…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【分享】OMAP-L13x/C674x例程
Annie Liu
OMAP-L13x/C674x的pdk例程 请下载附件解压至 ~ \pdk_omapl138_1_0_11\,即可直接导入CCS。 2766.omapl138_c6748_ccs_projectspecs.zip OMAP-L13x / C674x的emmc的例程 请参考以下附件中的指导手册将PROCESSOR SDK中的MMCSD的例程修改为EMMC可用的例程。 5481.Enabling eMMC on OMAPL138 and C6748.pdf
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【分享】如何选择sitara处理器用于工业通信
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110 产品类型 Sitara 系列处理器 + 66AK2Gx 支持的工业协议 PRU-ICSS上验证过的工业协议 总结 1.AMIC110和AM335X一次只可通过单个PRU-ICSS支持一种协议 2.AM437X可通过PRU-ICSS0和PRU-ICSS1同时支持一种基于以太网的协议和一种基于串行的协议,PRU-ICSS0只可运行基于串行的协议 3.AM57X和66AK2GX可通过两个PRU-…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【分享】Sitara系列产品usb模块简介
Annie Liu
Sitara usb模块概述 1.两个支持DRD功能的usb模块,也就是usb模块可以根据连接的usb线工作在host或者device两种模式 DRD= Dual-role* Device 2.支持host-only,device-only,DRD模式 3.集成phy,不需要外部的usb phy 4. 每个usb模块具有31个端点,包括15个TX,15个RX和一个双向端点0 特征对比 Note: *AM57x的第二个usb模块(usb2)不支持SuperSpeed USB ROM usb…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【分享】AM57XX支持的启动模式
Annie Liu
SDK中关于AM57XX支持哪些启动模式? 要在am57xx-IDK上启用非默认启动模式,如何对板子进行修改? AM57xx SoC支持多种启动模式-请参考TRM https://www.ti.com/lit/ug/spruhz6l/spruhz6l.pdf Table 33-9. Booting Devices Order 以下文章仅讨论uboot/linux下常用的启动模式 有多种基于AM57XX的开发板,每个开发板都有自己的功能。 AM57xx-beagle-x15 - https:/…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【数字信号处理器 (DSP) & ARM®︎ 微处理器分享】常见问题解答(持续更新中, 更新至10/28/2021)
Annie Liu
【2021 数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器分享】常见问题解答(持续更新中, 更新至10/28/2021) 6724.常见问题解答-Processor 2021.docx 【2020 数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器分享】常见问题解答 常见问题解答-Processor 2020.docx
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【分享】如何基于board library修改UART
Annie Liu
本文主要描述如何基于Processor SDK RTOS将 BBB中默认的uart0 例程修改为uart1。 测试环境 CCSV7.2.0 BeagleBone Black Rev C(BBB) Blackhawk USB100v2 前提 下载AM335x processor sdk RTOS http://software-dl.ti.com/processor-sw/esd/PROCESSOR-SDK-RTOS-AM335X/latest/index_FDS.html 通过pdkProjectCreate…
已回答
5 年多前
处理器
处理器论坛
<
>
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
未回答
Linux的/ DM388:DM388多通道视频采集
0
已锁定
1114
视图
2
回复
最新
7 年多前
由
Ternence_Hsu
未回答
DVRRDK 04.00.00.03 安装包
0
已锁定
1283
视图
6
回复
最新
7 年多前
由
user5872361
已回答
8127 cpsw
0
已锁定
1606
视图
3
回复
最新
7 年多前
由
weichao xue
未回答
讨论一个在OMAPL138上访问USB接口的方案
0
已锁定
568
视图
2
回复
最新
7 年多前
由
user4755476
未回答
F28335的GPIO管脚用作输出使用一段时间后发生每次上电后初始状态为上拉的故障
0
已锁定
1137
视图
2
回复
最新
7 年多前
由
user5897540
未回答
TI工程师,您好!在CCS3.3-TMS320DM368导入文件的过程中,出现下图中,out文件不能生成的情况,请问这种情况如何解决?
0
已锁定
2392
视图
5
回复
最新
7 年多前
由
Chris Meng
未回答
TMS302F28335 SCI通讯问题,发送数据不连续,不能满足ModBus协议时间要求
0
已锁定
1873
视图
1
回复
最新
7 年多前
由
Shine
未回答
TMS320F28377D CAN通信以及ADC在CPU2中的使用
0
已锁定
1689
视图
1
回复
最新
7 年多前
由
Shine
已回答
c6748 sys/bios 使用NDK后影响GPIO中断间隔问题
0
已锁定
1065
视图
3
回复
最新
7 年多前
由
Shine
未回答
亲爱的TI大神,请问DDR参数已经按照手册上的要求修改了,为什么还是进不去U-boot?产生U-Boot时,需要修改配置寄存器参数吗?
0
已锁定
884
视图
3
回复
最新
7 年多前
由
chao zheng
未回答
关于28335的sci通讯的问题。
0
已锁定
2293
视图
2
回复
最新
7 年多前
由
user1538932
未回答
DSP通过SRIO向FPGA发送数据时的稳定性问题
0
已锁定
1868
视图
6
回复
最新
7 年多前
由
user5774529
未回答
DM365 mount umount SD
0
已锁定
781
视图
1
回复
最新
7 年多前
由
user4835762
已回答
DM368是否可以输出1280×1024的视频数据
0
已锁定
1659
视图
5
回复
最新
7 年多前
由
user4835762
已回答
C6748 nand flash文件系统
0
已锁定
1128
视图
4
回复
最新
7 年多前
由
user5767418
未回答
6678调试
0
已锁定
448
视图
1
回复
最新
7 年多前
由
Shine
未回答
DM368软件环境的有偿搭建和板子的有偿调试,$$可以协商,有意TI工作者,欢迎来帖,地点:西安
0
已锁定
419
视图
1
回复
最新
7 年多前
由
Shine
未回答
两个TMS320c6657如何通用菊花链公用一个 Jtag ?
0
已锁定
738
视图
1
回复
最新
7 年多前
由
Shine
未回答
对于静态配置CIC中断的问题
0
已锁定
459
视图
1
回复
最新
7 年多前
由
Shine
未回答
如何利用ti的g.726程序移植到5505的DSP上
0
已锁定
1026
视图
2
回复
最新
7 年多前
由
user4960283
<
>