• 话题 46974 个讨论
常见问题
  • [FAQ] Processor SDK中的二级引导程序

    Annie Liu
    Annie Liu
    使用二级引导程序(SBL)引导后,应用程序需要哪些板级初始化操作? SBL调用board lib来配置PLL时钟、DDR和Pin Mux,并打开从核和I/O外设的电源,并启动应用程序。除刚才提到的那些配置,其他任何配置都需要从应用程序代码完成。 注意 对于AM57xx器件,所有内核轨所需的AVS和ABB设置已添加到SBL代码中,因为仅在生产环境中才需要此初始化。 在软件包中的哪里可以找到烧写和引导工具? 基于EVM板,使用Processor SDK RTOS启动和烧写镜像请参考 Processor…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 如何追踪导致TI-RTOS应用程序异常的代码?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS Q: 我运行了程序,但它似乎处于“hang”状态。在CCS中暂停该程序时,我发现该程序在以下函数内陷入无限循环: ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHandlerAsm__I() 如何找到原因? A: 概述 这通常会在发生异常时看到。 SYS/BIOS(TI-RTOS)提供了多个目标唯一异常处理程序,它们将存储或打印出有关已检测到的异常的信息: ti. sys…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] CCS FAQ分享

    Annie Liu
    Annie Liu
    1.CCS中不再支持simulators了吗? 从CCSv6开始,不再支持simulators。我们不再提供simulators,而是专注于提供低成本开发电路板。 2.CCS是否支持C54x器件? 支持C54x的最新版本是CCSv5.5。 3.我可在当前版本的CCS中使用DSP/BIOS吗? 可以。您可在当前版本的CCS中使用DSP/BIOS并创建工程。但是,DSP/BIOS不支持实时分析功能。
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] UIA、RTOS Analyzer、System Analyzer或Execution Graph无法正常工作

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC3200 我正在尝试将UIA与TI-RTOS(也称为SYS/BIOS)一起使用。RTOS Analyzer、System Analyzer或Execution Graph无法工作...哪里出问题了? 1. RTOS和System Analyzer需要ti.uia中的loggers 。例如,您不能使用XDCtools中的LoggerBuf。UIA捆绑于<Tiva/CC3200/MSP430/Concerto>的处理器SDK、SimpleLink…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【FAQ】引导程序调试

    Annie Liu
    Annie Liu
    调试引导程序的常见步骤 引导应用程序是一个系统级问题,其受硬件以及软件设置的影响。调试与引导有关的问题时,用户应检查一些常规步骤。本节讨论调试引导应用程序时要注意的常见问题。 1.硬件故障排除步骤 输入时钟和电源时序 确保供给电路板正确的电源时序。电源时序规范可在数据手册中找到。 检查系统时钟,并确保它正在输出预期频率,且信号在轨至轨之间摆动(应为1.8V信号)。如果您有一个晶振,则它应该以所需频率输出一个方波。如果使用的是晶体,则XTALIN上应具有所需频率的正弦波。XTALOUT应该类似…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] DDR压力测试样例工程

    Tony Tang
    Tony Tang
    Other Parts Discussed in Thread: AM3354 这个工程是用来做DDR压力测试的,通过特殊的数据模式,以EDMA方式写,读DDR,校验结果。在L138的EVM板验证正常运行. 对于DDR的稳定性测试,CPU的访问方式是不够的,有时CPU访问通过测试,但是实现运行中还是有可能出问题,因为CPU访问是单个数据的访问,对DDR的压力不够。 最好是在产品实际工作条件的环境下测试此程序。 这个程序只是作为参考,其中的测试方法可以用到其它TI DSP及ARM芯片,但不承当额外担保…
    • DDR_Stress_test_M13_ARM.zip
    • 9 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 达芬奇论坛精华贴汇总-历年已解决问题精华

    Chris Meng
    Chris Meng
    Other Parts Discussed in Thread: THS8200 , TVP7002 , DM3730 2015年 DM8168 硬件: http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/104157.aspx 软件: http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors…
    • 9 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 达芬奇论坛精华贴汇总--【TI FAE 分享】 & 【wiki资源】

    Chris Meng
    Chris Meng
    【TI FAE 分享】 如何修改DVR RDK/IPNC RDK Memory Map http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/104139.aspx TI81xx USB patch http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39…
    • 9 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【开发例程共享】Keystone1 软件开发包

    Andy Yin
    Andy Yin
    附件是基于Keystone1 CSL 开发的例程,其中包括了SRIO,PCIe,AIF2,UART等外设,及Navigator,memory test等常用例程,可供大家开发参考。请大家在使用例程时,注意以下几点: 1. 导入工程后需要根据你电脑上安装的pdk路径修改include options中PDK的路径; 2. 更新工程src中link的文件,从common中相应的公共文件拉到工程中src下面; 3. 如果是移植到非EVM板上运行,则需要修改main函数中输入时钟源的配置。 该例程支持C6678…
    • K1_STK_v1.1.zip
    • 12 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 关于boot的总结

    Tony Tang
    Tony Tang
    Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO , OMAP-L138 , SYSBIOS 本人总结了关于TI DSP的boot原理,格式,以及参考代码供大家参考。不足之处,敬请指正。 2014.12.8: 更新:改成CCSV5.5工程,内容稍做修改与简化。 也可以参考Starterware里的bootloader example,说明如下: C6748 StarterWare Booting And Flashing Contents [hide] …
    • Boot_DSP_on_SOC_V0.2.zip
    • 14 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
<

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    Linux的/ DM388:DM388多通道视频采集 0 已锁定

    1114 视图
    2 回复
    最新7 年多前
    由 Ternence_Hsu
  • 未回答

    DVRRDK 04.00.00.03 安装包 0 已锁定

    1282 视图
    6 回复
    最新7 年多前
    由 user5872361
  • 已回答

    8127 cpsw 0 已锁定

    1606 视图
    3 回复
    最新7 年多前
    由 weichao xue
  • 未回答

    讨论一个在OMAPL138上访问USB接口的方案 0 已锁定

    568 视图
    2 回复
    最新7 年多前
    由 user4755476
  • 未回答

    F28335的GPIO管脚用作输出使用一段时间后发生每次上电后初始状态为上拉的故障 0 已锁定

    1137 视图
    2 回复
    最新7 年多前
    由 user5897540
  • 未回答

    TI工程师,您好!在CCS3.3-TMS320DM368导入文件的过程中,出现下图中,out文件不能生成的情况,请问这种情况如何解决? 0 已锁定

    2392 视图
    5 回复
    最新7 年多前
    由 Chris Meng
  • 未回答

    TMS302F28335 SCI通讯问题,发送数据不连续,不能满足ModBus协议时间要求 0 已锁定

    1872 视图
    1 回复
    最新7 年多前
    由 Shine
  • 未回答

    TMS320F28377D CAN通信以及ADC在CPU2中的使用 0 已锁定

    1688 视图
    1 回复
    最新7 年多前
    由 Shine
  • 已回答

    c6748 sys/bios 使用NDK后影响GPIO中断间隔问题 0 已锁定

    1063 视图
    3 回复
    最新7 年多前
    由 Shine
  • 未回答

    亲爱的TI大神,请问DDR参数已经按照手册上的要求修改了,为什么还是进不去U-boot?产生U-Boot时,需要修改配置寄存器参数吗? 0 已锁定

    884 视图
    3 回复
    最新7 年多前
    由 chao zheng
  • 未回答

    关于28335的sci通讯的问题。 0 已锁定

    2293 视图
    2 回复
    最新7 年多前
    由 user1538932
  • 未回答

    DSP通过SRIO向FPGA发送数据时的稳定性问题 0 已锁定

    1868 视图
    6 回复
    最新7 年多前
    由 user5774529
  • 未回答

    DM365 mount umount SD 0 已锁定

    781 视图
    1 回复
    最新7 年多前
    由 user4835762
  • 已回答

    DM368是否可以输出1280×1024的视频数据 0 已锁定

    1658 视图
    5 回复
    最新7 年多前
    由 user4835762
  • 已回答

    C6748 nand flash文件系统 0 已锁定

    1128 视图
    4 回复
    最新7 年多前
    由 user5767418
  • 未回答

    6678调试 0 已锁定

    448 视图
    1 回复
    最新7 年多前
    由 Shine
  • 未回答

    DM368软件环境的有偿搭建和板子的有偿调试,$$可以协商,有意TI工作者,欢迎来帖,地点:西安 0 已锁定

    419 视图
    1 回复
    最新7 年多前
    由 Shine
  • 未回答

    两个TMS320c6657如何通用菊花链公用一个 Jtag ? 0 已锁定

    738 视图
    1 回复
    最新7 年多前
    由 Shine
  • 未回答

    对于静态配置CIC中断的问题 0 已锁定

    459 视图
    1 回复
    最新7 年多前
    由 Shine
  • 未回答

    如何利用ti的g.726程序移植到5505的DSP上 0 已锁定

    1025 视图
    2 回复
    最新7 年多前
    由 user4960283
<>