Part Number: ADS58C20
您好!
ADS58C20 规格书48页描述:原文“ For a full-scale differential input, each input pin INP, INM has to swing symmetrically between VCM + 0.45V and VCM – 0.45V, resulting in a 1.9VPP differential input swing.”
从规格书我理解是,INP 和 INM输入在 1.9+ 0.45V 和 1.9 – 0.45V 间摆动,1.9Vpp(0.45*4) 差分输入可达到ADC的满量程
而我们实际测试情况与规格书描述为什么不一致:
1、测试环境:
搭建测试环境如下图,信号发生器输出阻抗50Ω,配置30MHz正弦、1.9Vpp差分信号(示波器验证幅度ok),经0.1uF隔直电容输入至ADC(14bit),采集数字信号只有4000,未达到14bit(8192)的满量程;

此时继续提高输入信号幅度至3.8Vpp,可达到数字信号满量程8192(2的13次方)
2、问题点:
1)测试情况与规格书描述不一致,差分1.9Vpp并未达到满量程(只有一半4000左右);
2)差分输入3.8Vpp(1.9Vpp*2),ADC才达到满量程8192输出,请问是否规格书描述有误,还是存在其他问题?
希望能尽快收到您的回复!
感谢支持!!