Part Number: LAUNCHXL-CC1310
Other Parts Discussed in Thread: CC1310
想使用LAUNCHXL-CC1310板子上的排针引脚DIO2和DIO3接收和发送数据,不是通过XDS110的那个USER UART,这个怎么做
现在使用NORTOS的uartecho例程,烧写进板子,将短接跳块那里的RXD和TXD断开;经过测试,选择XDS110的USER UART所对应的串口与串口工具进行收发测试,发送一个字节,不会返回这个字节,说明断开RXD和TXD是有用的。
通过USB转TTL工具,分别连接DIO2-RX ,DIO3-TX,GND;使用串口工具软件做同样测试,发送一个字节,不会返回这个字节。后来做测试,收到特殊的一个字节,点亮绿灯,是能点亮的,说明收到了字节,也进入了发送函数,但串口工具没收到;收发连接线倒过位置,一样不行。
请问这样应该如何解决。