TDA2XX的RTOS系统,设置GPIO1_0作为输入中断,设置中断的代码应该是什么?
\ti_components\drivers\pdk_01_10_04_05\packages\ti\csl\example\gpio\gpio_interrupt中的设置中断为
void configurGpioInterrupt()
{
#if IRQ_XBAR_CFG_REQUIRED
/* XBar configuration */
CSL_xbarIrqConfigure(IRQ_XBAR_CPU_ID,IRQ_XBAR_INST_NO,IRQ_XBAR_INDEX);
#endif
Intc_Init();
Intc_IntEnable(interrupt_num);
Intc_IntRegister(interrupt_num, (IntrFuncPtr) gpioIsr, (void *) 0);
Intc_IntPrioritySet(interrupt_num, 1, 0);
Intc_SystemEnable(interrupt_num);
}
这代码应该不是用于ipu和rtos系统,可用于ipu和rtos系统的设置中断的函数代码是什么?