This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC38RF83: 载波频率控制

Part Number: DAC38RF83


Q:我的应用程序需要1030MHz的载波频率,我们目前正在研究DAC38RF83 / 90。

我们正在尝试了解Carrier的来源,是NCO设置载波正交信号吗?

请让我知道载波是如何生成的,以及Complex Mixer模块中CMIX和FMIX之间的差异。

如何将载波频率设置为1030MHz?如果使用NCO位,可以显示math吗?

  • A: 使用DAC38RF8x时,将发送一个复杂的数字信号,代表基带信号。RF DAC将通过数字调制器将信号上转换为由NCO(数控振荡器)设置的所选RF频段。确定用于编程的NCO字的公式取决于采样率,并在数据手册的第8.3.17.4节中进行了概述。

    使用NCO(FMIX模式)可以在RF频段中任意放置信号。您也可以将CMIX(粗混频器)使用的振荡器的频率限制为N * Fs / 8。CMIX降低了功耗,但牺牲了灵活性。