Part Number: CC2640R2F
在研究同步接收例程rfSynchronizedPacketRx时,定义接收数组rxBuffer时,有一个8位对齐如下所示:

通过注释可知,额外的8 bytes是为了与数据包格式对齐,接收数据包格式如下:

在rfSynchronizedPacketRx工作中,定义了Header byte、Payload、Timestamp三个数据,其他数据未定义。
请问数组rxBuffer大小中加的8位是不是数据包中其他数据的最大总和: 2 bytes Element length+4 bytes Received CRC+1 bytesRSSI+1 bytes Status
请问我的猜想是否准确,是否有资料可以证明?谢谢