我看到datesheet上对burst mode的描述是,“In burst mode, the decimate-by-2 data are output alternating between low resolution (L, 9-bit) and high resolution
(H, 14-bit) output.”对于这种模式不是很理解,请问是ADC经过抽取滤波器后交替输出9位和14位的采样数据吗?一般这种模式会在什么应用场景下使用呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,是的,这句话指的是交替输出9 位和14位的数据。
对于burst mode,它 不是在器件内部使用寄存器或引脚配置的特殊模式。 它是一个用于描述 ADC 长时间不进行转换、然后在更短的时间内开始进行多个转换的用例的短语。 当器件开始转换时、这看起来像是基准输入上的负载步骤。 如果基准或基准缓冲器的设计不正确、可能会导致基准电压暂时下降、然后再恢复许多样本。 在 TI Precision Labs – ADC 6.5章节中有详细介绍 : https://training.ti.com/developing-sar-reference-input-model?context=1139747-1128375-1139107-1136785