Part Number: AFE7769
共享国际直放站项目目前使用了一片AFE7769(4T4R2FB)和一片SN18064(4T4R1FB);目前主要是SN18064的通道3/4存在问题
(1) SN18064问题: 4TR,双sync模式(通道1 /2收发2个sync,通道3/4收发2个sync),现象是通道1/2正常;通道3/4的发通道sync可以拉高,但无信号输出;通道3/4的收sync一直为低
- 通道3/4的收通道,FPGA抓数看不到lane3的K码。
- FPGA发PRBS码,用TI的K C funtion 中的函数check 每条lane的error,发现lane3的error非常多,结果如下:

- FPGA侧,GTY做环回,同时sync引脚环回,4条lane收发均正常,数据正常,sync能拉高;
- FPGA外部飞线,将lane3对应的GTY环回。由于飞线,速率不能到10G,降速到2.5G,ibert看prbs正常;
所以目前怀疑SN18064在配置lane3的时候出现问题,请帮忙定位,谢谢