请问一下一个正弦信号经过两个串联电阻降压输出,输出接到TLV3502比较器负端,输出负半周期被削了一部分,这是什么原因啊?如何解决啊?谢谢各位大神了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,输出达到饱和出现削波现象,输入信号幅值范围是多少?供电电压是多大? 您可以将您的电路图附上我这边看下呢。
TLV3502的供电电压范围为2.7V~5.5V,双电源供电的话为+-1.35V~+-2.75V.
TLV3502是轨至轨输入输出,但是和电源轨大概有30~50mV swing的距离,也就是说最大能输出+-2.7V左右的范围。
上面一个波形是RF,下面一个波形是IN+,IN+接到TLV3502的正输入端
上面一个波形是RF,下面一个波形是IN+,IN+接到TLV3502的正输入端
上面一个波形是RF,下面一个波形是IN+,IN+接到TLV3502的正输入端
上面一个波形是RF,下面一个波形是IN+,IN+接到TLV3502的正输入端
上面一个波形是RF,下面一个波形是IN+,IN+接到TLV3502的正输入端
上面一个波形是RF,下面一个波形是IN+,IN+接到TLV3502的正输入端
上面一个波形是RF,下面一个波形是IN+,IN+接到TLV3502的正输入端
上面一个波形是RF,下面一个波形是IN+,IN+接到TLV3502的正输入端
上面一个波形是RF,下面一个波形是IN+,IN+接到TLV3502的正输入端
单电源5V供电 ,和您确认下:
两个通道都使用了,
A通道,INA+接的是VINPUT,输入范围多大?INA-是2.5V参考吗?
B通道,INB-接GND,INB+接的是IN+,输入范围是多大?
另外,比较器输出应该是方波才对。
A通道是RF信号,B通道是IN+信号,我的意思是一个正弦信号经过电阻串联降压,负半周期信号被削了一部分,比较器输出的是方波信号
因为您是单电源供电,V-接的是GND,而TLV3501的输入最小电压为(V-)-0.2V,也就是说最低只能到-0.2V。再低的话就饱和削波了。
您改成双电源供电就好了。