我司在使用AFE7769的过程钟,最近又发现一个问题,现在我司把TX设置在2095M,RX设置在1906M,初始化流程完成后,通过命令重新设置
TX的频点,TX的校准正常,但是RX重新设置1906后,TX的校准寄存器就不工作,请问一下这个是什么原因啊?另外现在我是自己通过寄存器修改
寄存器去改频点。
我想如果是那种多频点切换的设备,只切换频点的话,那不是下一个频点就不能正常校准,重新初始化时间又比较长。还请贵司看看这个问题具体是什么
原因产生的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
李工,
其他客户用没用过我不是很清楚. 即使用了,如果没有问题的话,客户也不会来找我们. 我在我们的板子上用你们那个2t2r1fb_singleband_FDD_MU_0201试了一下,发现没有问题.
我们从FPGA向AFE7769 TxA发射一个-10dBFs的cw tone, baseband频率是11.52MHz, 然后用我之前给您的txPowDet读FPGA给TxA的功率. 我一共试了3次, -10, -20&-30dBFs. 读出的值和我发送的相差无几