This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AFE7769: [Hongxin] SN18064 4T4R_1FB_singleband_TDD sync drop issue

Part Number: AFE7769


Question from Hongxin:

TX3/4会有一定概率无信号的问题(此时sync都是拉高的,18064自发信号也是ok的;但是FPGA发过来的信号经过18064就没有了);这个请帮忙看下lane的对应关系,出问题的时候lane上会读到一下ERROR

配置文件:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/119/Hongxin_5F00_SN18064_5F00_config_5F00_4t4r1fb_5F00_singleband_5F00_TDD_5F00_2.6GHz_5F00_woutAGC_5F00_0131.txt

  • TI response:

    我看了一下您说的这个问题. 然后比较了一下FDD和TDD的bringup script, 他们的jesdRxLaneMux设置都是一样的.  如下图:

    他们的jesdRxLaneMux的设定是一样的, lmfshTx也是一样的. 所以为什么只是在TDD这边有问题,FDD那边什么问题都没有. 

  • 我用了一片7769,用了一片18064;7769用于FDD的四个通道相当稳定,没什么问题;18064TDD这边我们的lane顺序是这样的

    jesdTxLaneMux: [0, 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7]

    你给我更新过一次配置,lane顺序改为

    jesdTxLaneMux: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],改了后有一个sync拉不高