This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问LMX8410L的总增益是如下表所示吗?在测试过程中发现内部增益好像并未达到此数值。还有内部集成的中频放大器不可控吗?如果能控,有哪些相关寄存器呢,这个在TICS PRO软件中并未涉及。
Hi,
您尝试下R105[4:2] 看看是否可以改变LNA的增益。默认值为 7, smaller value = higher current。
Thanks
你好,我已经尝试更改R105寄存器,但是增益并未明显变化。我有如下几个问题:
1、手册中提及8GHz射频输入时,电压增益有9dB,但是我实际在8GHz射频输入,内部本振9GHz,1GHz中频输出的情况下,测得增益大概为-10dB,与手册有较大差别,所以lmx8410l内部增益是多大呢?是否能进行配置,如果能,与哪些寄存器相关呢?
2、在寄存器配置为Internal LO Poly to M的模式下,从本振输出端为什么会有本振泄露,这种模式不应该是本振在内部进行混频吗?
3、lmx8410l内部有一个LNA和中频放大器IFA,这两种放大器增益是否可控?
Hi,
很抱歉,如果 R105没有帮助的话,我们暂时也没有其他方法来更改电压增益。
在 GHz 频率下泄漏是不可避免的,尤其是当一切都封装在小裸片中时。
如果寄存器映射不包含放大器增益设置,就意味着它不可用,或者说如果存在隐藏的寄存器,也就意味着我们并不期望用户来配置增益。
Thanks