This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问TI有什么产品可以将OFDM与60GHz毫米波结合

查看现有的TI60GHz毫米波雷达,都是基于FMCW的。请问有什么产品可以使用60Ghz毫米波发送和接收OFDM信号

  • 您好,

    目前仅支持基于调频连续波 (FMCW)方式,如果之后有基于OFDM方式,我将邮件告知您。

  • 您好,如果自己从软硬件修改雷达信号从FMCW到OFDM信号,目前的60GHz毫米波雷达产品可以实现吗?可以实现的话大概怎样修改?

  • 您好,

    目前我们没有做过这方面的尝试,用户可以自行尝试,期待您能分享之后的结果。

  • 好的,从硬件角度分析,您认为具有可行性吗?芯片中信号的发生是硬件决定的对吗?

  • 您好,

    从硬件角度来看,使用60GHz毫米波发送和接收OFDM信号是可行的,但在雷达探测领域,虽然OFDM技术也有应用潜力,但传统的FMCW(调频连续波)雷达技术仍然占据主导地位。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。