Part Number: TDC1000-C2000EVM
请问一下,此 EVM 是否可用于测量葡萄糖溶液的浓度?TDC1000-C2000EVM的 TP22 和 TP23 是什么类型的电平信号?电压是多少?TP22 和 TP23 的 START 和 STOP 信号是否可以提供给 FPGA,以便使用 FPGA 实现 TDC?它会引入其他误差吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TDC1000-C2000EVM
请问一下,此 EVM 是否可用于测量葡萄糖溶液的浓度?TDC1000-C2000EVM的 TP22 和 TP23 是什么类型的电平信号?电压是多少?TP22 和 TP23 的 START 和 STOP 信号是否可以提供给 FPGA,以便使用 FPGA 实现 TDC?它会引入其他误差吗?
你好,
请参阅下面关于此类申请的帖子。如果随着葡萄糖浓度的变化,声速有已知的变化,超声波可以用来检测飞行时间的变化,但我们没有葡萄糖测量的具体经验。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/874550/tdc1000-sucrose-measurement
TP22和TP23将显示启动和停止信号。电压水平可以从下面的规格中看出。是的,您可以使用这些信号与FPGA连接,FPGA可以使用计时器来测量启动和停止信号之间的飞行时间。