This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2944:QUESTION

Part Number: AWR2944
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

我在使用 awr294x-evm 开发板调试 SBL QSPI ENET 和 ENET Uniflash 以太网功能时遇到一些问题,具体如下,恳请协助解答:

疑问 1:UART Uniflash 刷写后 QSPI 模式启动的确认问题

作背景
我按照 Flashing Tools 文档中 “Basic steps to flash files” 步骤,对文件进行了如下配置修改:
default_sbl_qspi.cfg

  • 保留路径:指向(路径:);--flash-writersbl_uart_uniflash.release.tiimageC:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\mcu_plus_sdk_awr294x_09_00_00_15\tools\boot\sbl_prebuilt\awr294x-evm\sbl_uart_uniflash.release.tiimage
  • 配置路径 1:指向,设置(路径:);--filesbl_qspi_enet.release.tiimage--operation=flash --flash-offset=0x0C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\mcu_plus_sdk_awr294x_09_00_00_15\tools\boot\sbl_prebuilt\awr294x-evm\sbl_qspi_enet.release.tiimage
  • 配置路径 2:指向应用程序(路径:)。--fileawr2943_mmw_demoTDMEnet.appimageC:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\ti\demo\awr294x\mmw\awr2943_mmw_demoTDMEnet.appimage

随后将 EVM 设置为UART BOOT MODE并上电,执行命令,cmd 终端显示 “Flashing successful”。python uart_uniflash.py -p COM16 --cfg="C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\mcu_plus_sdk_awr294x_09_00_00_15\tools\boot\sbl_prebuilt\awr294x-evm\default_sbl_qspi.cfg"

疑问

  • 断电后将 EVM 切换为QSPI BOOT MODE并重新上电,此时是否会自动完成配置文件中指定内容的刷写?
  • 如何通过日志或其他方式确认中的配置已成功刷写到 EVM 中?default_sbl_qspi.cfg

疑问 2:ENET Uniflash 以太网传输超时问题

作背景
为测试 ENET Uniflash 功能,我对进行了二次修改:
default_sbl_qspi.cfg

  • 删除 / 注释掉路径和原引导加载程序()的配置;--flash-writersbl_qspi_enet.release.tiimage--file
  • 仅保留应用程序配置:。--file="C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\ti\demo\awr294x\mmw\awr2943_mmw_demoTDMEnet.appimage" --operation=flash --flash-offset=0xA0000

网络配置方面,我已按文档 “Create a network between EVM and host PC” 步骤:

  • 修改电脑以太网的IP地址为 掩码,网关192.168.0.136255.255.255.0192.168.0.195
  • 通过确认唯一以太网接口的,并执行命令添加静态 ARP 条目
执行后,cmd 显示 “Starting Linkup ...”,但多次尝试后报错:python enet_uniflash.py --cfg="C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\ti\demo\awr294x\mmw\awr2943_mmw_demoTDMEnet.appimage"[ERROR] Connection timed out too many times for link-up. Check connection to EVM.

疑问

  • 执行 ENET Uniflash 时,EVM 应设置为哪种 Boot Mode(QSPI BOOT MODE 还是其他模式)?
  • 已严格按文档配置网络和 ARP,但始终超时,且按按键(SW1 复位 + SW2 长按,或仅 SW1 复位)无反应,可能的原因是什么?如何排查解决?

以上问题盼您协助分析,感谢支持!