IWR6843ISK: 配置TDM-MIMO无法启动

Part Number: IWR6843ISK
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请问一下

我在配置iwr6843 isk开发板 mimo波形的时候,做以下配置

channelCfg  15 7 0

chirpCfg  0 0 0 0 0 0 0 1

chirpCfg  1 1 0 0 0 0 0 1

chirpCfg  2 2 0 0 0 0 0 2

chirpCfg  3 3 0 0 0 0 0 4

frameCfg  0 3 16 0 1000 1 0

也就是想在一帧内,第一chip使能TX0发射,第二chip使能TX0发射,第三chip使能TX1发射,第四chip使能TX2发射,循环16组。

启动雷达报错。请问上述使用方法哪里有问题?