TI工程师你们好,
AWR2243单芯片,TX0起始频率为77GHz,TX1起始频率为79GHz,接收端是怎么进行下变频的?
如果是四级联,master设置为77GHz,slave设置为79GHz,每个芯片的接收端数据是怎么进行下变频的?
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
对于单芯片、您是否意味着具有 TDMA MIMO? 例如、在启用 TX0的情况下发送第一个线性调频脉冲(从77GHZ 开始)在启用 TX1的情况下发送第二个线性调频脉冲(从79GH 开始)?
是的 TDMA模式
器件中会自动执行降压转换。