Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, DCA1000EVM, AWR2243
大家好,我在尝试将 TMDS273EVM 与 AWR2243BOOST 级联,并在 mmWave Demo Visualizer 中进行实时点云显示时遇到连接问题,想请教 TI 工程师和社区的建议。
我在TMDS273EVM的指南里面看到了可以和AWR2243BOOST或者DCA1000EVM进行级联,但是并没有明确的教程,所以我按照元件的设计原则和目前能在社区找到的资料中进行级联。但是我遇到了连接问题。我先陈述一下目前我的连接方式再描述我的问题。
我的硬件与连接方式
-
电源:12 V / 3 A 适配器连接 TMDS273EVM 的 J12 圆口。 (参考273EVM指南)
-
雷达连接:使用一条 Samtec 60-pin 高密度带状线将 AWR2243BOOST 的 J1 与 TMDS273EVM 的 J1 级联。
-
USB 连接:仅用一根 Micro-USB 数据线 从 TMDS273EVM 的 J8(XDS_USB) 连接到 PC。
-
AWR2243BOOST:拨码 SOP=001,S1 选择 SPI。
-
AWR2243BOOST 的 USB 接口未连接。
电脑端识别情况
-
Windows 设备管理器能正确识别两路串口:
-
XDS110 Class Application/User UART
-
XDS110 Class Auxiliary Data Port
-
-
我已尝试将端口号修改为低于 COM10,并确认波特率分别设置为 CLI=115200、DATA=921600。
在 mmWave Demo Visualizer 中的操作
-
版本:4.4(支持 AM273x)
-
端口选择:CLI 对应 Application/User UART,Data 对应 Auxiliary Data Port。
-
结果:界面始终显示 “connecting to 1 of 2 targets”,无法进入“2 of 2 targets connected”。
已做排查
-
更换 USB 线和电源适配器;
-
确认仅此一台设备占用端口;
-
按下 NRST 按钮复位后仍无任何 CLI 输出(CoolTerm 115200 监视也无字符)。
我的疑问
-
以上连线是否完整?是否还需要给 AWR2243BOOST 单独插 USB 才能与 Visualizer 通信?
-
60-pin 线缆是否仅供电/雷达数据传输,PC 侧是否还需额外连线?
-
这套方案是否必须在 AM273x 上烧录 Out-of-Box mmWave demo 固件才能使用 Visualizer?如果需要,麻烦请提供适用于 AM273x + AWR2243 的官方烧录或运行步骤。
- 如果有现有的级联的教程,麻烦告知一下。
附件中包含:
-
Visualizer 端口设置与报错截图;
-
Windows 设备管理器端口截图;
-
实物连线照片(12 V 供电及 60-pin 级联)。
-