AWR2544: 如何比较 AWR2544 雷达感测精度与 霍尔效应计数传感器 在旋转检测方面的表现?

Part Number: AWR2544
Other Parts Discussed in Thread: LM393,

我最近在尝试使用 霍尔效应计数传感器(3144 + LM393),通过磁铁进行简单的转速检测。它在低转速时工作得相当不错,但在高转速时,数字输出开始丢失脉冲。

现在我注意到 AWR2544 雷达芯片传感器支持 76–81 GHz 的 FMCW 工作模式,我在想——是否有可能(或实际可行)使用 AWR2544 来实现非接触式的转速或位置检测,以替代传统的磁性霍尔传感器?

AWR2544 能否在近距离(< 1 米)检测到如车轮或齿轮转动这样的细微周期性运动?

它的信号处理延迟是否仍然允许实时的 RPM(转速)测量?

如果可以,那通常应如何配置固件或参考设计来实现这种运动跟踪应用?

若有任何关于这两种方法的比较、指导或示例参考,将非常有帮助。