我可以用OPT4048来识别衣服的颜色吗?
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
由于物体会根据环境光照反射不同的波长,因此需要一个稳定的光源来照亮。您需要使用一些白色LED,这些LED会照射到感兴趣的物体上,并反射到传感器的视野上。在这些条件下,传感器可能能够检测到物体的颜色。但在这种情况下,这种方法的性能将取决于物体表面的反射率。
可以参考下面链接:
(+) OPT4048: Color Sensor/Detection Issues when converting from the CIE values to XYZ/RGB - Sensors forum - Sensors - TI E2E support forums
你的答案和我想的基本一致,我会试验测试一下。谢谢