您好,请问TI的IWR1843BOOST这块传感器开发板支持使用相位干涉法来测得被测物的一段时间内的相位变化吗?位移精度如何呢?咱们有相关对应的例程嘛?
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
你是在问我们的传感器是否能够通过phase变化获得velocity信息,以及我们能达到什么velocity分辨率?如果是这样,那么是的,我们可以获得velocity信息,分辨率将取决于chirp配置,这也会影响最大velocity。
不不不 我想问的是 你们的雷达传感器能否可以通过检测被测物体回波的相位差异的从而获取物体位移的变化,而不是速度的变化
另外如果想要直接获取相位的原始数据是不是还需要搭配DCA1000来使用呢?
我不清楚。 Velocity是位移的变化。 传感器通过测量相位变化来检测Velocity,而相位变化与物体位移的变化相对应。
DCA1000为您提供直接来自ADC缓冲区的complex real + imaginary IQ data。