Part Number: TDA4VEN-Q1
您好!
最近想用DS90UB971作为摄像头的错误输入(GPIO2),DS90UB9724作为输出(GPIO3)实现摄像头的错误检测,但是在调试时发生了一下问题,按照971手册中提供的forward channel gpio示例(7.3.6.4):
971端:
i2ctransfer -y w2@0x76 0x06 0xe4
i2ctransfer -y w2@0x76 0x07 0x9c
i2ctransfer -y w2@0x76 0x0e 0x8f//回读0x0c
i2ctransfer -y w2@0x76 0x33 0x01
i2ctransfer -y w2@0x76 0x0d 0x00
sleep 1
i2ctransfer -y w2@0x76 0x0d 0x08
注入错误后,可读取到错误成功注入,并且读取GPIO2状态值发生改变:
i2cget -y 0x76 0x53 //状态值为0x08
9742端:GPIO3测量电压值为3.3V
i2ctransfer -y w2@0x30 0x4c 0x12//port 1
i2ctransfer -y w2@0x30 0x13 0x45//这条命令执行后GPIO3没有注入摄像头错误就拉低了,理想状态是注入错误代码之后才拉低
i2ctransfer -y w2@0x30 0x59 0x01
971端应该是成功建立,9724端是能GPIO3作为输入就自动拉低了,使得不能测试摄像头错误输入,请帮忙看看应该怎样使用让GPIO3在错误注入后再拉低。
感谢!