我的lmp91000的VREF选择的是外接的2.5V工作模式是三电极模式
在REFCN寄存器读数为0xab的情况下实测VWE-VRE为-0.42V,有时候又会读到-0.34V的数据,请问INT_Z的设置会影响到这个输出的压差吗?这个压差的计算公式应该是VREF*BIAS设置的百分比吗?
您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
你好,
当REFCN寄存器设置为0xAB时,偏置配置为20%,负极性和50%内部零。 无论内部零设置如何,We和RE之间的电压都应该是偏置电压。 内部零点仅配置输出电压在因不同化学品暴露而发生变化时所处的电平。 如何测量此电压? 是否安装了电化学传感器? 否则,您应该在WE和RE引脚之间添加一个10 MOhm电阻器,以使引脚之间的电流流动,从而使您能够正确读取电压。 电压应为-500mV,外部参考电压为2.5V,偏置设置为20%。
感谢您的建议,我起初为了测试输出电压的准确性,直接引出芯片的WERE两个引脚测量的压差,我听从您的建议尝试在两个引脚中间串联10MΩ电阻并测量压差,结果依旧不能准确的得到-500mV,我确认过万用表是完好且充满电的,还有别的可能性会导致输出电压不稳吗?
您是否愿意分享其原理图中包含LMP91000和电化学电池的部分? 我想确保所有连接正常。 分享他们的登记册内容也很有帮助。
他们是否尝试使用不带化学品的10MOhm电阻器或不带化学品的电阻器? 当然,我没有他们的化学电池,但我可以尝试复制他们与LMP91000的连接,以确保问题不在于他们的设置。