Part Number: IWR1843BOOST
使用mmWave Studio对IWR1843BOOST雷达的射频前端进行参数配置时,在SensorConfig项目下,设置了以下两种chirp发射情况:
第一、循环单Chirp:在Chirp中Start Chirp for Cfg = 0, End Chirp for Cfg = 0;在Frame中Start Chirp Tx = 0, End Chirp Tx = 0, No of Chirp Loops = 256
第二、连续多Chirp:在Chirp中Start Chirp for Cfg = 0, End Chirp for Cfg = 255,Profile Id均为0;在Frame中Start Chirp Tx = 0, End Chirp Tx = 255, No of Chirp Loops =1
这两种方式每帧都发射256个脉冲,有什么区别吗,哪种更适合检测目标振动?这两种方式对雷达硬件有损坏的风险吗