Part Number: AWR1843BOOST
我正在ccs中写一个通过串口输出采集数据的固件。在此前使用单个发射天线的情况下一切顺利,如今采用多个发射天线,也就是会有多个chirp,考虑到ADC buffer只有32kb的大小,那么我还是得在收到单个chirp中断信号后就告知串口输出数据吧?此时我去 ADC buffer对应的地址0x5200 7FFF提取需要的数据,我的问题是每次新的chirp到来时,是从地址0x5200 7FFF开始重新写入数据吗,还是并不会覆盖,直到ADC buffer被填满后再从头开始写入数据?我的输出逻辑是不是只需要每次采集一个chirp后,输出单个chirp对应的接收通道(RX数量)的数据即可?