Part Number: AWR1642BOOST
固化了官方给的canfd例程1642 object data over can,也按照文件移除了板子上的R4和R6,在R11和R12上焊上0欧姆电阻,但通过示波器观察依旧没波形出现
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
能否提供更多相关信息?
1. 这是定制电路板吗?2, 您是否尝试过使用基于CAN的可视化工具进行输出?3. 您在示波器上具体探测了哪个位置来检查波形?
是买的官方的AWR1642BOOST板子,也尝试过基于CAN的可视化工具进行输出但没看到任何输出数据,我用示波器探测的是板子上的CAN_H和CAN_L接口。
能否请您确认是否严格遵循了此处所述的步骤:Visualizers
不好意思,这几天在过新年,等回去再验证一下步骤给你回复
回去看了一下,已解决。感谢。