Part Number: TMAG5273
안녕하세요? TMAG5273(A1,B1,C1,D1)센서 4개를 병렬로 구성하여 철근에서 발생하는 미세 자력(±5mT 이하, 3Axis X, Y, Z)를 검출하는 장비를 개발하고 있습니다. 개발장비를 요약하여 설명하면, 마주하고 있는 NS극에서 발생하는 자력의 변화를 연속적으로 그래프로 표시하는 것이고 자력을 측정하는 것은 아닙니다. NS극 부분에서 SINE파형과 삼각파형의 형태로 나타나는 자력의 상태를 연속적으로 보기 위한 목적입니다.
그런데 문제는 검출되는 3축(X,Y,Z) 신호를 모니터에 그래프로 표시하는데 미세 자계일 때 NOISE성분의 영향을 줄여야 합니다.
NOISE감소를 위하여 SPEC. SHEET의 내용(LP_LN Low noise mode, CONV_AVG, Range select ±40mT)을 사용하였는데 효과를 얻지 못하였습니다.
현재는 프로그램의 수식으로 NOISE를 제거하고 있는데 문제는 미세 자력을 검출할 때 NOISE가 많아서 검출에 어려운 상태입니다.
센서 선택이 잘못되었나요?
아니면, 사용하는 것에 뭔가 문제가 있어 그런가요?
TMAG5173센서를 사용하면 개선될 수 있나요?
참고로 저는 장비를 개발하는 기획자이고 보드 개발자는 따로 있습니다. 보드 개발자와 올바른 소통을 하려고 합니다.
조언 부탁합니다.