Part Number: TDC1011-Q1Other Parts Discussed in Thread: TDC1011
Hi sir
我发现tx电压只有1.8V,stop信号可以接受到。我们想把Tx电压恢复到3.3V,不知道如何解决。下图是示波器的截图,通道1是TX,通道3是stop我们使用的PZT是3MHz 12mm直径的翻边PZT
您好, 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
追加一个现象,我们把TX发射脉冲从1个调制到3个,发现电压是2.2V
您好,
VCOM的电压为VDD/2的时候,VOUT(TX)输出高电平应大于VDD-0.32v.
您的设计中需要输出频率3MHZ,VCOM使用的是外部电压,那么"Table 6.CONFIG_2"寄存器VCOM_SEL应该设置为1.
我们将TDC1011全部设置成默认config的时候,此时5个脉冲的TX电压为3.3V 符合datasheet中的VDD-0.3,因为我们VDD是纽扣电池3.6V供电。所以我们不认为是VCOM_SEL的设置问题,VCOM_SEL始终都是默认值。