如下图所示若VREF = 1.5V 运放TIA 的同相端都接VREF. 那么VOUT输出是不是从1.5V 开始,而不是从0V开始.如果输出要从0V开始要怎么设置呢?还有VARIABLE BIAS 设置有什么用,感觉设置这个对输出没有什么影响啊?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如下图所示若VREF = 1.5V 运放TIA 的同相端都接VREF. 那么VOUT输出是不是从1.5V 开始,而不是从0V开始.如果输出要从0V开始要怎么设置呢?还有VARIABLE BIAS 设置有什么用,感觉设置这个对输出没有什么影响啊?
是的,实际Vout=Vo+Vref,为什么需要加Vref,是因为这是一款模拟前端,输出可直接接ADC输入。
还是有一点不明白,为什么模拟前端就要加VREF 输出直接从0开始不更好,我输出后直接单片机采样可以从0开始采,从VREF开始,我的输出信号的范围也变小了.
传感器输出的电流和你仿真的电流是相反的.那输出的电压就是VO = I*R
我觉得是LMP91000里的运放是单电源供电,运放输出电压不能达到0V 所以要抬高一点.