Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM
使用AWR1843BOOST+DCA1000EVM输出原始ADC数据到bin文件,mmwave studio软件前面的设置都正常,FTDI,RS232,SPI都已经正常连接,按照PPT的操作步骤默认所有设置。
点击DCA1000 ARM,间隔一会儿,再点击Trigger Frame,DCA1000 ARM变暗失效变成无法点击,电脑卡住一分钟,然后DCA1000 ARM回复可以点击的状态,再点击PostProc,控制窗口报错。
错误显示ERROR:The number of files captured is zero!
在这之前控制窗口没有任何报错,去查看PostProc文件夹下也没有生成adc_data.bin文件,甚是不解。
控制窗口命令如下:
原本在win7电脑上也是这个错误,我们以为是系统问题,换成win10出现了同样的错误。
望工程师帮忙看一下我们问题出在哪里,非常感谢!